Configurer des contrôles de température
Créez des objets Étiquette, Zone de texte et Jauge linéaire pour visualiser et contrôler la variable de température.
- DansVue de projet, double-cliquez surPage1 (type).Page1 (type) s’ouvre dans l’éditeur.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris surPage1 (type)et sélectionnez .
- DansPropriétés, définissezTextesurTemperature:.
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surPage1 (type)et sélectionnez .
- DansPropriétés, créez un lien dynamique entreTexteet la variableTemperature.CONSEIL: Vous pouvez créer le lien dynamique en déposant la variableTemperaturede laVue de projetdans la valeur de la propriétéTextede laZone de textedansPropriétés.Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surPage1 (type)et sélectionnez .
- DansPropriétés, créez un lien dynamique entreValeuret la variableTemperature.Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- Dans l’éditeur, organisez les objets selon vos préférences.
Contrôles de température dans le coin supérieur droit

Fournir une réponse