- Démarrer
- Présentation de FactoryTalk Optix
- Création de projets
- OPC UA
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
- Tutoriels
- Tutoriel sur les alarmes
- Tutoriel sur les liens dynamiques
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Tutoriel sur l’enregistreur
- Tutoriel sur NetLogic
- Tutoriel sur OPC UA
- Tutoriel Rapports
LogicObject.SetAlias(string, IUANode)
Définit la valeur d’un alias ou le nœud vers lequel il pointe.
void SetAlias(stringaliasName, IUANodepointedNode);
Arguments
- aliasName(string)
- BrowseNamede l’alias à définir.
- pointedNode(IUANode)
- Nodevers lequel l’alias doit pointer.
Exemple
L’exemple suivant présente l’alias
MotorInstance
qui pointe vers le nœud Motor1
.var myMotorInstance = Project.Current.FindObject("Motor1"); LogicObject.SetAlias("MotorInstance"), myMotorInstance);
Fournir une réponse