Développer un NetLogic pour afficher un résultat de requête

Ce script NetLogic interroge la base de données et affiche le résultat en modifiant le texte d’une étiquette.
  1. Dans
    Vue de projet
    , développez
    Interface utilisateur
    .
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    QueryResultLabel
    et sélectionnez
    Nouveau
    NetLogic d’exécution
    .
  3. Passez le curseur de la souris sur le NetLogic, sélectionnez
    Edit
    et saisissez
    QueryResultLabelLogic
    .
  4. Double-cliquez sur NetLogic.
    L'éditeur de code externe s'ouvre.
  5. Dans l’éditeur de code, remplacez le code existant par le code suivant :
    #region StandardUsing using System; using System.Text; using UAManagedCore; using Store = FTOptix.Store; #endregion public class QueryResultLabelLogic : FTOptix.NetLogic.BaseNetLogic { public override void Start() { // Insert code to be executed when the user-defined logic is started } public override void Stop() { // Insert code to be executed when the user-defined logic is stopped } [FTOptix.NetLogic.ExportMethod] public void RunQuery() { var project = FTOptix.HMIProject.Project.Current; var myStore = project.GetObject("DataStores").Get<Store.Store>("EmbeddedDatabase1"); object[,] resultSet; string[] header; var queryLabel = LogicObject.Owner as FTOptix.UI.Label; myStore.Query("SELECT COUNT(Column1) FROM Table1", out header, out resultSet); if (resultSet.Rank != 2) return; var rowCount = resultSet != null ? resultSet.GetLength(0) : 0; var columnCount = header != null ? header.Length : 0; if (rowCount > 0 && columnCount > 0) { var column1 = Convert.ToInt32(resultSet[0, 0]); StringBuilder sb = new StringBuilder("Record Count: "); sb.Append(column1); var queryResultLabel = LogicObject.Owner as FTOptix.UI.Label; queryResultLabel.Text = sb.ToString(); } } }
  6. Enregistrez le code.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal