- Démarrer
- Présentation de FactoryTalk Optix
- Création de projets
- OPC UA
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
- Tutoriels
- Tutoriel sur les alarmes
- Tutoriel sur les liens dynamiques
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Tutoriel sur l’enregistreur
- Tutoriel sur NetLogic
- Tutoriel sur OPC UA
- Tutoriel Rapports
Créer un objet contextuel pour la boîte de dialogue
Un objet contextuel vous permet de réutiliser le même type de boîte de dialogue dans différents volets et à des fins différentes.
- Créez l’objet contextuel :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surInterface utilisateuret sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur l’objet, sélectionnezet saisissezConfirmationDialogContext.
- Convertissez l’objet contextuel en type d’objet :
- DansVue de type, double-cliquez surInterface utilisateur.
- DansVue de projet, faites glisserConfirmationDialogContextdans le voletVue de type.DansVue de projet,ConfirmationDIalogContextType (type)s’affiche.
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surConfirmationDialogContextet sélectionnezSupprimer.
- Configurez le type d’objet contextuel :
- DansVue de projet, sélectionnezConfirmationDialogContextType (type).
- Dans la partie supérieur dePropriétés, sélectionnezet sélectionnezVariable.
- Passez le curseur de la souris sur la variable, sélectionnezet saisissezMessage.
- SélectionnezInt32, puis sélectionnezLocalizedText.CONSEIL: Si vous ne voyez pas l’option requise, cochez la caseAfficher tout.
- Retirez la valeur de la variableMessage.
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surConfirmationDialogContextType (type)et sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur l’invocation de la méthode, sélectionnezet saisissezOnConfirm.
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surConfirmationDialogContextType (type)et sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur l’invocation de la méthode, sélectionnezet saisissezOnCancel.
Fournir une réponse