開発とスクリプトに関するよくある質問

開発とスクリプトに関するよくある質問

FactoryTalk Optix Studio でスクリプトを開発するにはどうすればよいですか? どの言語がサポートされていますか?
FactoryTalk Optix Studio と外部コードエディタを使用して C# で NetLogic スクリプトを開発し、FactoryTalk Optix プロジェクトの機能を拡張できます。「プロジェクトの拡張」を参照してください。
NetLogic スクリプトの例はありますか?
はい、NetLogic スクリプトの例があります。「NetLogic チュートリアル」を参照してください。
NetLogic スクリプトで外部パッケージを使用できますか?
はい、NetLogic スクリプトで外部 NuGet® パッケージを使用できます。「NuGet パッケージ」を参照してください。
特定のファームウェアで作業するには、特定のバージョンの FactoryTalk Optix を使用する必要がありますか?
ファームウェア 6 の場合は、FactoryTalk Optix バージョン 1.5 以上を使用する必要があります。
FactoryTalk Optix でレスポンシブ UI を開発できますか?
はい、FactoryTalk Optix Studio を使用してレスポンシブ UI を開発できます。「レスポンシブ ユーザーインターフェイス」を参照してください。
FactoryTalk Optix アプリケーション例はどこで入手およびダウンロードできますか?
FactoryTalk Optix アプリケーション例は、FactoryTalk Optix ヘルプから見つけてダウンロードできます。「アプリケーション例」を参照してください。例については、FactoryTalk Hub の
[リソース]
ページを参照してください。
FactoryTalk Optix で使用できる通信ドライバは何ですか?
使用可能な通信ドライバについては、FactoryTalk Optix ヘルプで確認し、学習することができます。「通信ドライバの概要」と「通信ドライバ」を参照してください。
Optix パネルのファームウェアをダウングレードできますか?
いいえ、Optix パネルのファームウェアをダウングレードする唯一の方法は、パネルを工場出荷時の状態にリセットすることです。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal