ナビゲーションパネルを構成する
ナビゲーションパネルを構成して、ランタイムに異なるパネルを切り替えます。
- [プロジェクトビュー]で[MainWindow (type)]をダブルクリックします。ウィンドウ タイプがエディターで開きます。
- [MainWindow (type)]を右クリックし、 を選択します。メイン ウィンドウでナビゲーションパネルが表示され、配置されていません。
- [プロパティ]で、[水平方向の配置]と[垂直方向の配置]を[ストレッチ]に設定します。ナビゲーションパネルは、メイン ウィンドウの高さと幅全体を占め、ロゴを覆います。
- [上余白]を55に設定します。ナビゲーションパネルがロゴを覆わなくなりました。
- [Page1 (type)]、[Page2 (type)]、[Page3 (type)]、および[Page4 (type)]を[ナビゲーションパネル1]にドラッグします。
空のページがあるナビゲーション ウィンドウ

ご質問やご意見