検索
FactoryTalk Optix 1.7.x ヘルプ
楕円
ランタイムに表示される楕円。楕円を使用して、ボタンを作成したり、他の関連するオブジェクトをグループ化したりします。
ユース ケース
オブジェクト (ゲージなど) の背景を定義して、関連するオブジェクトを視覚的にグループ化します。
例
楕円にグループ化されたゲージとラベル
図面
を描画する
ellipse
circle
circular
oval
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal