を描画する

[楕円]
ツールを使用して、楕円または円を描画します。
  1. [プロジェクトビュー]
    で、コンテナをダブルクリックしてオブジェクトを含めます。
  2. エディターのツールバーで、[楕円] アイコン
    [楕円]
    を選択します。
  3. エディターで、楕円の始点に十字線を配置します。
  4. 楕円を終了位置までドラッグします。
    オブジェクトがエディターと
    [プロジェクトビュー]
    に表示されます。
  5. (オプション)
    [プロパティ]
    で、
    [外観]
    の設定を編集します。
    • [表示]
      。ランタイムにオブジェクトを表示します。
    • [有効]
      。ランタイムにオブジェクトの操作を有効にします。
    • [不透明度]
      。オブジェクトの不透明度レベル (パーセンテージ単位)。オブジェクトを透明にするには、
      0
      に設定します。
    • [点滅]
      。ランタイムにオブジェクトを点滅させます。
    • [回転]
      。中心点を中心にオブジェクトを回転させます (弧度)。正の値を指定すると、オブジェクトが時計回りに回転します。負の値を指定すると、オブジェクトが反時計回りに回転します。
    • [境界線の色]
      。オブジェクトの境界線の色。
    • [塗りつぶしの色]
      。オブジェクトの塗りつぶしの色。
    • [境界線の太さ]
      。オブジェクトの境界線の太さ (ピクセル単位)。
    • [クリックしてテストを表示]
      。ユーザー選択を停止します。デフォルトでは偽 - ユーザーの選択はインターセプトされず、基になるオブジェクトに渡されます。
    • [移動するエレメント]
      。「グラフィックオブジェクトを移動可能にする」を参照してください。
  6. (オプション) オブジェクトのサイズ変更、移動、整列を行うには、「グラフィックオブジェクト レイアウト」を参照してください。
  7. (オプション)
    [イベント]
    で、既存のイベントにメソッドを追加するか、新しいイベントとメソッドを追加します。「イベント」と「メソッド」を参照してください。
図面オブジェクトをグループ化するには、「図面オブジェクトをグループ化する」を参照してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal