図面
アプリケーション インターフェイスに画像と図形を追加します。
オブジェクト | 説明 |
|---|---|
ランタイムに表示される長方形。長方形を使用して、ボタンを作成したり、他の関連するオブジェクトをグループ化したりします。 | |
ランタイムに表示される楕円。楕円を使用して、ボタンを作成したり、関連するオブジェクトをグループ化したりします。 | |
PNG 、JPG 、JPEG 、BMP 、または SVG 画像。たとえば、ロゴなどです。 | |
入力値に基づいて複数の画像状態を持つことができるオブジェクト。各画像の状態は、異なる画像を参照し、特定の不透明度を持つ場合があります。入力値がどのイメージ状態とも一致しない場合は、最初のイメージ状態が表示されます。 | |
SVG Tiny 1.2 画像で、個々の画像パーツのプロパティをデザイン時またはランタイムに変更できます。たとえば、アラームによって画像の特定の部分が赤くなることがあります。 | |
外観をカスタマイズできる単一ライン。 | |
外観をカスタマイズできるポリラインとポリゴン。 |
drawing
shapes
lines
images
graphics
SVG
pictures
ご質問やご意見