高度な SVG 画像
SVG Tiny 1.2 画像を表示し、デザイン時またはランタイムに個々の画像部分のプロパティを変更します。
ユース ケース
SVG 画像の一部または全体を静的または動的に変更します。たとえば、特定のハードウェアコンポーネントの表現をハイライトすることで、ハードウェア部品の不具合を通知します。
実装に関するメモ
高度な SVG 画像オブジェクトを実装する際には、次の点を考慮してください。
- SVG 画像には、変更したい個々の画像パーツの ID 属性とプロパティが含まれている必要があります。
- 高度な SVG 画像オブジェクトは、SetImageContentC# メソッドを公開します。このメソッドはランタイムにのみ使用できます。C# コードでプロジェクトを拡張する詳細については、プロジェクトの拡張 を参照してください。
高度な SVG 画像の実装例については、以下を参照してください。
例
アプリケーション例 - 無効なアラーム

アプリケーション例 - 有効なアラーム

ご質問やご意見