検索
FactoryTalk Optix 1.7.x ヘルプ
SVG 画像を置き換えるボタンを開発する
ランタイムに SVG 画像を変更するボタンと NetLogic を作成します。
注:
サンプル プロジェクトのダウンロード:
ReplaceImage.zip
アプリケーション例
前提条件
ローカル プロジェクトを作成する
.
プロジェクトを開発するには
高度な SVG 画像を作成する
.
NetLogic を作成して画像を変更する
.
画像を置き換えるボタンを作成する
.
インターフェイス要素を配置する。
[実行]
を選択して、クライアント エミュレータを使用し、プロジェクトをテストします。リモート クライアントでプロジェクトを実行するには、「
ターゲットデバイスを追加する
」を参照してください。
グラフィックオブジェクト チュートリアル
高度な SVG 画像を作成する
NetLogic を作成して画像を変更する
画像を置き換えるボタンを作成する
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal