検索
FactoryTalk Optix 1.7.x ヘルプ
SVG 画像をアニメートするボタンを開発する
高度な SVG 画像オブジェクトを構成して、ランタイムに画像をアニメートします。
注:
サンプル プロジェクトのダウンロード:
RotateImage.zip
アプリケーション例
前提条件
ローカル プロジェクトを作成する
.
プロジェクトを開発するには
高度な SVG 画像を作成する
.
NetLogic を作成して画像をアニメートする
.
画像をアニメートするボタンを作成する
.
インターフェイス要素を配置する。
[実行]
を選択して、クライアント エミュレータを使用し、プロジェクトをテストします。リモート クライアントでプロジェクトを実行するには、「
ターゲットデバイスを追加する
」を参照してください。
グラフィックオブジェクト チュートリアル
高度な SVG 画像を作成する
NetLogic を作成して画像をアニメートする
画像をアニメートするボタンを作成する
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal