高度な SVG 画像を作成する
前提条件
star_rectangle.zip 画像をダウンロードします。
- 高度な SVG 画像を作成するには
- [プロジェクトビュー]で、[MainWindow (type)]を右クリックし、 を選択します。
- [MainWindow (type)]をダブルクリックします。
- キャンバス上の空の画像をダブルクリックします。
- を選択します。
[ファイルのインポート] - [ファイルのインポート]でインポートするファイルを選択して[選択]を選択します。
ご質問やご意見