検索
FactoryTalk Optix 1.7.x ヘルプ
長方形
ランタイムに表示される長方形または正方形。長方形を使用して、ボタンを作成したり、他の関連するオブジェクトをグループ化したりします。
ユース ケース
オブジェクト (パネルなど) の背景を定義したり、関連するオブジェクトを視覚的にグループ化したり、カスタムボタンを作成します。
例
カスタム ボタン
図面
長方形を描画する
rectangle
square
background
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal