温度アラームを作成する
設定温度値を超えたときに警告するアラームを作成します。
- 入力変数の作成:
- [プロジェクトビュー]で、[モデル]を右クリックし、 を選択します。
- 変数にカーソルを合わせ、を選択し、
TemperatureAlarmVariableと入力します。
- アラームの作成:
- [プロジェクトビュー]で、[アラーム]を右クリックし、 を選択します。
- アラームにカーソルを合わせ、を選択し、
TemperatureAlarmと入力します。
- アラームの構成:
- [プロパティ]で、[入力変数]と の間にダイナミックリンクを作成します。ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
- [上限]を75に設定します。
- [自動確定]を[真]に設定します。
- [メッセージ]をTemperature exceeds a safe level!に設定します。
- [重大度]を3に設定します。
ご質問やご意見