検索
FactoryTalk Optix 1.7.x ヘルプ
温度変化アラームを開発する
温度が設定値を超えたときに通知するアラームを開発します。
アプリケーション例
注:
サンプル プロジェクトのダウンロード:
TemperatureChangeAlarm.zip
前提条件
ローカル プロジェクトを作成する
.
プロジェクトを開発するには
温度アラームを作成する
.
温度計のリニアゲージを作成する
.
アラームグリッドを作成する
.
インターフェイス要素を配置する。
プロジェクトを保存する。
アプリケーション デザイン例
[実行]
を選択して、クライアント エミュレータを使用し、プロジェクトをテストします。リモート クライアントでプロジェクトを実行するには、「
ターゲットデバイスを追加する
」を参照してください。
アラームのチュートリアル
温度アラームを作成する
温度計のリニアゲージを作成する
アラームグリッドを作成する
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal