- プロジェクトの作成
- グラフィックオブジェクト
- オブジェクトと変数のリファレンス
- プロジェクトの拡張
- チュートリアル
- グラフィックオブジェクト チュートリアル
Visual Studio で NetLogic をリモートでデバッグする
Visual Studio®
を使用すると、Windows システム上のランタイム NetLogic をリモートでデバッグできます。
ヒント:
セキュリティ上の理由から、HMI ではリモート デバッグは実行できません。リモート デバッグの詳細については、「リモート デバッグ - Visual Studio (Windows) |Microsoft Learn」を参照してください。
前提条件
- 開発用コンピュータで、Visual Studioをダウンロードし、デフォルトのコードエディターとして設定します。「デフォルトのコード エディターを設定する」を参照してください。
- ターゲットコンピュータと開発コンピュータが同じネットワークに接続されていることを確認します。
- ランタイム NetLogic をリモートでデバッグするには
- リモートの Windows コンピューターをFactoryTalk Optix Studioでターゲットとして構成します。「ターゲットデバイスを追加する」を参照してください。
- デバッグ プロセスを停止し、コードを編集して、手順を繰り返します。ヒント: リモート デバッグ プロセスを停止するには、リモート デバッガー デスクトップ アプリケーションを閉じるか、Visual Studioでデバッグを停止します。
ご質問やご意見