リモート コンピューターでデバッグを開始する
ランタイム アプリケーションをリモートマシンにデプロイし、開発マシンでデバッグ プロセスを開始します。
前提条件
- リモート コンピューターでデバッグを開始するには
- メイン ツールバーから
[.NET ソリューションを開く]を選択します。デフォルトの外部コード エディターが開きます。ヒント: Rockwell Automation は、デフォルトのコードエディターとしてVisual Studio®2022 またはVisual Studio Codeを使用することをお勧めします。一部の開発支援機能は、別のコードエディターを使用すると使用できない場合があります。 - FactoryTalk Optix Studioから、FTOptixApplicationをターゲット デバイスにデプロイします。詳細については、「FactoryTalk Optix アプリケーションをデプロイする」を参照してください。
- Visual Studioで、デバッグ プロセスを構成して開始します。次の設定で処理にアタッチします:
- [ConnectionType]。デフォルト。
- [ConnectionTarget]。「リモートマシンをデバッグ用に準備する」の実行中に取得した名前とポート。
- [Available Process]。FTOptixRuntime.exe。
ご質問やご意見