FactoryTalk Optix アプリケーションをインポートする
エクスポートされた
FactoryTalk Optix アプリケーション
をデプロイするには、ファイルをターゲットデバイスに移動し、ファイルを実行します。- FactoryTalk Optix アプリケーションをインポートするには
- エクスポートされたファイルをターゲットデバイスに移動します。たとえば、エクスポートされたアプリケーションを含む USB ドライブをターゲットデバイスに接続します。
- ターゲット システム上でFactoryTalk Optix アプリケーションを実行します。
- Windows®ターゲットデバイスのフォルダーで、FTOptixApplicationFTOptixRuntime.exeをダブルクリックします。
- Linux ターゲットデバイスでは、ターミナルで以下を実行します。
- cdを入力して、FTOptixApplicationディレクトリに移動します。FTOptixApplication
- sudo chmod +x FTOptixRuntimeと入力すると、ランタイムが実行可能になります。
- sudo chmod +x opensslと入力すると、openssl ライブラリが実行可能になります。
- ./FTOptixRuntimeを入力して、アプリケーションを実行します。
- OptixPanelで Web インターフェイスにアクセスし、[USB からアプリケーションをロード]で[インポート]を選択します。
import
ご質問やご意見