プロジェクトのデプロイ
プロジェクトを
FactoryTalk Optix アプリケーション
にコンパイルしてから、アプリケーションをターゲットデバイスにデプロイします。FactoryTalk Optix
を実行するモードに必要なプレゼンテーションエンジンを決定するには、「FactoryTalk Optix Runtime モード」を参照してください。FactoryTalk Optix アプリケーション
をデプロイしたターゲットデバイスを管理することができます。「ターゲットデバイスを管理する」と「FactoryTalk Optix アプリケーションをデプロイする」を参照してください。ネットワークからアクセスできないターゲットデバイスの場合、
FactoryTalk Optix アプリケーション
を FactoryTalk Optix Studio
からエクスポートし、ターゲットデバイスにインポートすることができます。「FactoryTalk Optix アプリケーションをエクスポートする」と「FactoryTalk Optix アプリケーションをインポートする」を参照してください。ご質問やご意見