ターゲットデバイスを管理する
ネットワークで使用可能なターゲットデバイスの追加、削除、複製、選択を行います。
既定のターゲットデバイスである
[エミュレータ]
は、開発用コンピュータ上でローカルに実行されます。[エミュレータ]
は FactoryTalk Optix アプリケーション
のテストに便利で、FactoryTalk Optix Application Update Service ソフトウェアをインストールする必要はありません。
ヒント:
[エミュレータ]
のランタイムは、デバイスに有効なライセンスが存在する場合でも 2 時間後に自動的に停止します。アプリケーションを長期間テストする必要がある場合は、アプリケーションをエクスポートします。「FactoryTalk Optix アプリケーションをエクスポートする」を参照してください。
ヒント:
[エミュレータ]
の再起動は、 Windows®
がインストールされているデバイスを誤って再起動しないように、サポートされていません。ご質問やご意見