InformationModel.MakeAlias(browseName)

エイリアスを作成し、対応する
IUAVariable
C# オブジェクトを返します。
static IUAVariable MakeAlias(QualifiedName
browseName
);

引数

browseName
(QualifiedName)
新しいエイリアスの
BrowseName

戻り値

IUAVariable
作成されたプロジェクト オブジェクトに対応する C# オブジェクト。

次の例は
Motor1
オブジェクトで作成した
FactoryTalk Optix Studio
プロジェクトのエイリアスを示しています。
var modelFolder = Project.Current.Get("Model"); var alias = InformationModel.MakeAlias("CurrentMotor"); modelFolder.Add(alias); modelFolder.SetAlias("Model", Project.Current.Find("Motor1"));
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal