- プロジェクトの作成
- グラフィックオブジェクト
- オブジェクトと変数のリファレンス
- プロジェクトの拡張
- チュートリアル
- グラフィックオブジェクト チュートリアル
既知のノードを返す
C# API を使用して、プロジェクトの OPC UA ノードに対応する C# オブジェクトを返します。
プロジェクトの OPC UA ノードに対応する返される C# オブジェクトは、次のノードから開始されます。
- 名前は既知
- OPC UA ノードの派生元となるタイプは既知
API は
IUANode
クラスによって提供されます。クラス インスタンスは、返すノードを検索するための開始点です。
重要:
同じ名前のノードが複数ある場合、不要なノードが返されることがあります。
ご質問やご意見