監査用のイベントロガーを開発する

記録するロガーの開発
サンプルアプリケーションは、関心のあるイベントに関する以下のデータを収集します:
  • イベントソース (イベントがリッスンされるプロジェクトノード)
  • イベントを生成するユーザーの ID
  • イベントの日時
  • 属性値の変更 (編集前と編集後)
アプリケーション例
注:
サンプル プロジェクトのダウンロード:
AuditDemoSingleTable.zip
  1. プロジェクトを開発するには
  2. イベントを生成する機能を追加します。参考までに、他のサンプルプロジェクトを参照してください。
    たとえば、ログイン ウィンドウを追加します。
  3. イベントロガーを作成して構成します。「イベントロガーを追加する」を参照してください。
  4. アプリケーション インターフェイスを作成し、プロジェクトと統合します。参考までに、サンプルプロジェクトを参照してください。
  5. インターフェイス要素を配置する。
  6. プロジェクトを保存する。
アプリケーション デザイン例
[実行]
を選択して、クライアント エミュレータを使用し、プロジェクトをテストします。リモート クライアントでプロジェクトを実行するには、「ターゲットデバイスを追加する」を参照してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal