データベーステーブルを CSV ファイルにエクスポートする

汎用テーブルエクスポーター スクリプトを使用して、テーブルの内容を CSV ファイルにエクスポートできます。
  1. データベーステーブルを CSV ファイルにエクスポートするには
  2. ツールバーから
    [テンプレートライブラリ]
    を選択して
    Generic Table Exporter
    を検索します。
  3. [ライブラリ]
    [コンポーネント]
    [汎用テーブルエクスポーター]
    [プロジェクトビュー]
    [NetLogic]
    にドラッグします。
  4. [プロパティ]
    で、次の情報を入力します。
    • [CSVPath]
      。アラーム履歴のエクスポート先となる CSV ファイルへのパス。
    • [FieldDelimiter]
      。行の値を区切るために使用される文字。
    • [テーブル]
      。データベーステーブル。
    • [クエリ]
      。データを絞り込むための SQL クエリ。詳細については、「ユースケース」を参照してください。
    • [WrapFields]
  5. [GenericTableExporter]
    [エクスポート]
    メソッドをイベントと関連付けます。
    たとえば、
    [エクスポート]
    メソッドをボタンの
    [MouseClick イベント]
    と関連付けます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal