ナビゲーションパネルを構成する

パネル オブジェクトをタブとして参照することによって、ナビゲーションパネルを構成します。
  1. [プロジェクトビュー]
    [UI]
    のコンテナを右クリックし、
    [新規]
    [コンテナ]
    [ナビゲーションパネル]
    を選択します。
  2. [プロジェクトビュー]
    で、ナビゲーションパネルをダブルクリックします。
    ナビゲーションパネルがエディタに表示されます。
  3. ナビゲーションパネルでタブとして参照する
    [パネル]
    タイプを作成します。
    詳細については、「グラフィックオブジェクトタイプを作成する」を参照してください。
  4. [プロジェクトビュー]
    から、パネルタイプをエディターのナビゲーションパネルにドラッグします。
    エディタのナビゲーションパネルにパネルタイプをドロップすると、最初のパネルとナビゲーションタブのプレビューが表示されます。
    [プロパティ]
    で、
    [パネル]
    が自動的に入力されます。
  5. (オプション)
    [プロパティ]
    で、
    [現在のタブインデックス]
    と、現在選択されているタブを管理するアプリケーションロジックとの間にダイナミックリンクを作成します。
    ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
    ヒント: タブのインデックスは 0 で始まり、既定値は 0 です。インデックス値が 0 の場合は、最初のタブを示します。
  6. (オプション)
    [プロパティ]
    [パネル#]
    で、各ナビゲーションパネル タブのプロパティを設定します。
    • [タイトル]
      。ナビゲーションパネルタブのタイトル。
    • [画像のパス]
      。パネルタイトルを上書きする画像へのパス。画像と UI をシームレスに統合するために、透明な背景の正確なサイズのフラットな画像を使用します。
    • [有効]
      。デバイスのタブとのインタラクションを許可します。既定値は [真] です。
    • [表示]
      。タブを表示します。既定値は [真] です。
  7. (オプション)
    [プロパティ]
    [アタッチされているパネルローダー]
    で、アタッチするパネルローダーへのダイナミックリンクを作成します。
    ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
    ヒント: パネルローダーを接続すると、パネルローダーのナビゲーションパネルタブの内容が表示されます。
  8. (オプション)
    [外観]
    で、パネルのプロパティを設定します。
    • [表示]
      。パネルを表示します。既定値は [真] です。
    • [有効]
      。デバイスのパネルとのインタラクションを許可します。既定値は [真] です。
    • [不透明度]
      。パネルの不透明度を設定します。既定値は 100 で、不透明度がないことを意味します。
    • [回転]
      。パネルの中心点を中心に回転します。正の値にすると、パネルが時計回りに回転します。
    • [移動するエレメント]
      。ランタイムにパネルを移動可能にします。詳細については、「グラフィックオブジェクトを移動可能にする」を参照してください。
    • [タブ位置]
      。パネルタブの位置を指定するか、タブを非表示にします。
    • [タブの幅]
      。タブの幅 (ピクセル単位)。
    • [タブの高さ]
      。タブの高さ (ピクセル単位)。
    • [外観]
      。ナビゲーションパネル表示。以下のいずれかを選択します:
      • [デフォルト]
        。ナビゲーションパネルの画面はタブ付きで表示されます。例:
      • [下線]
        。ナビゲーションパネルの画面には下線が引かれます。例:
    • [スタイル]
      。ナビゲーションパネルグラフィックスタイル。詳細については、「スタイルシート」を参照してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal