バージョン制御を構成する
FactoryTalk Optix Studio
でバージョン制御を構成して、プロジェクトの変更をコミット、プッシュ、プルします。- タイトル バーで、を選択し、
[FactoryTalk Optix Studio オプション][バージョン制御]を選択します。 - [バージョン制御のユーザー構成]の[ユーザー名]にユーザー名を入力します。ヒント:[ユーザー名]は、プロジェクトの[履歴の表示]を開いたときに [コミット] の横に表示される名前です。履歴の表示では、名前の頭文字を使用したアバターでコミットを識別することもできます。詳細については、「バージョン履歴」を参照してください。
- [ユーザーメール]に、メールアドレスを入力します。
- (オプション) サポートされているバージョン制御プロバイダーのリモート リポジトリとの間でプッシュおよびプルするには、ユーザー ID を構成します。「ユーザー ID を追加する」と「ユーザー ID を削除する」を参照してください。
- (オプション) 異なるFactoryTalk Optix Studioインスタンス間で使用可能なリモート リポジトリを同期するには、FactoryTalk Hubにサインインします。「リモートプロジェクトリストを同期する」を参照してください。
- [保存]を選択します。
version control
ご質問やご意見