ユーザー ID を追加する
FactoryTalk Optix
のユーザー ID をバージョン制御 ソリューションに対して認証します。リモートリポジトリにプッシュしたり、リモートリポジトリからプルしたりするには、ユーザー認証を追加する必要があります。前提条件
- バージョン制御 サーバーの URL を取得します。
- バージョン制御サーバー API へのアクセス、リポジトリからの読み取り、リポジトリへの書き込みを許可する、最も制限の少ないアクセス トークンを生成します。
- ユーザー ID を追加するには
- を選択します。
[FactoryTalk Optix Studio オプション] - [バージョン制御]を選択します。
- 以下のいずれかを選択します:
- オンプレミス プロバイダー。サーバー URL と個人アクセストークンを入力し、[ID の追加]を選択します。
- クラウド プロバイダー。[ID の追加]を選択し、Web ブラウザの指示に従います。
バージョン制御 プロバイダー ID が
[プロバイダー ID ログイン]
の下に表示されます。保存およびコミットされた変更をリモートリポジトリにプッシュしたり、リモートリポジトリからプルしたりできるようになりました。
ヒント:
プロバイダーは、特定の状況で利用できなくなる場合があります。たとえば、バージョン管理されたリモートプロジェクトのインターネット接続が失われた場合や、構成されたプロバイダーにアクセスできない場合に、これが発生する可能性があります。利用できないプロバイダーには
が表示されます。
が表示されます。[更新]
を選択して、プロバイダーの一覧を更新します。user authentication
ご質問やご意見