バージョン制御
プロジェクトまたは Optix テンプレートのバージョンを作成するには、変更をコミット、プッシュ、プルします。
FactoryTalk Optix Studio
では、次のバージョン制御ソリューションを使用できます。
プロバイダー | クラウド | オンプレミス |
|---|---|---|
Azure® DevOps | ||
Bitbucket™ | ||
GitHub® | ||
GitLab® |
ヒント:
バージョン制御プロバイダーがサポートしている CLI および GUI ツールを使用して、外部でプロジェクトをバージョン制御できます。
ローカルまたはリモートのリポジトリを使用して、以前のバージョンを復元し、実装したくない変更を破棄します。リモート リポジトリから、他のユーザーが加えた変更を表示して受け入れたり、別のユーザーがプッシュした変更をプルして、変更をプッシュする前にプルプレビューエディタで変更を表示および実装したりできます。
FactoryTalk Optix Studio
ではステータス バーに更新された同期メッセージが表示され、次を示します。- 使用可能なリモート リポジトリがありません。
- プルできるリモートでの変更があります。
- プッシュするローカルの変更があります。
- プッシュおよびプルできるローカル変更およびリモート変更があります。
- プロジェクトが同期されました。
ご質問やご意見