リモートプロジェクトリストを同期する

リモートプロジェクトリストを同期する

FactoryTalk Optix
にサインインして、異なる
FactoryTalk Optix Studio
インスタンス間で使用可能なリモート プロジェクト リストを同期します。
  1. ツールバーの右側で、
    [サインイン]
    を選択します。
  2. [ようこそ]
    では、次のいずれかを行います。
    • [MyRockwell] でサインイン
      し、
      FactoryTalk Hub
      [メール]
      [パスワード]
      でサインインします。
    • [SSO] でサインイン
      し、SSO 資格情報でサインインします。
リモート プロジェクトを開きます。「プロジェクトを開く」を参照してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal