プロジェクトを開く
ローカル フォルダー、ネットワーク共有、またはソース リポジトリからプロジェクトを開きます。
- メイン ツールバーで、を選択するか、
[プロジェクト]FactoryTalk Optix Studioを開きます。[スタート] ページが開きます。 - 左側にある[開く]を選択します。
- スタート ページの上部で、次のいずれかを選択します。
- [最近]。開くプロジェクトを選択または参照して選択し、[開く]を選択します。ヒント: 最近使用したプロジェクトを開くときに、[スタート] ページの上部付近にある[フィルター]で、[すべて]または[ローカル]あるいは[リモート]を選択します。また、[テンプレート]を選択すると、すべてのローカルおよびリモートの Optix テンプレートが表示され、テンプレートを開くことができます。矢印を選択すると、最後に変更された日時に基づいてリストの順序が切り替わります。ヒント: プロジェクトを参照するには、プロジェクト ファイル (.optix) またはエクスポートされたプロジェクト ファイル (.optixz) に移動して選択します。Optix テンプレートを参照するには、C:\Users\Username\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\ProjectTemplatesに移動して、開く Optix テンプレート ファイル (.optixt) または書き出された Optix テンプレート ファイル (.optixt.z) を選択します。ファイルへのエクスポートの詳細については、「プロジェクトをエクスポートする」を参照してください。
- [リモート]。[リモート]を選択し、プロジェクトを選択して開くか、URL を入力してリモート プロジェクトにアクセスします。
- [リモート URL]。リモート リポジトリの URL を入力します。ファイルをリモートで保存する URL の場所。URL がわからない場合は、システム管理者に問い合わせてください。
- [場所]。変更をリモート リポジトリにプッシュする前に変更を保存してコミットするローカル コンピューター上のフォルダーを入力します。ヒント:を選択して、プロジェクトを参照します。Optix テンプレートの場所は変更できません。
[ファイルの参照]ヒント:FactoryTalk Optixおよびサポートされているバージョン制御 ソリューションにサインインすると、バージョン制御 アカウントでアクセスできるすべての潜在的なリポジトリと、開くことができるすべてのプロジェクトが [スタート] ページに自動的に表示されます。バージョン制御 ソリューションとFactoryTalk® Hub™にログインすると、リポジトリリストが最新に保たれます。詳細については、「バージョン制御を構成する」を参照してください。 - [開く]を選択します。ステータスバーに「リモートからプロジェクトを開く」と表示され、プロジェクトまたは Optix テンプレートがリモート リポジトリと同じ名前で開きます。
- [デバイスからのアップロード]。プロジェクトを開発用コンピュータにアップロードするデバイスを選択し、[接続]を選択して、次の操作を行います。
- 必要に応じて、パスワードを入力します。
- (オプション) アップロードするファイルを選択します。ヒント: デバイスからアップロードするオプションのファイルを選択します。たとえば、保持ストレージやデータベースなど、ランタイムに作成されるファイルを選択します。
- (オプション) 宛先を変更します。
- [OK]を選択します。
デバイスからアップロードされた保持ストレージにデータを保持する方法の詳細については、「デバイスからアップロードされたデータを管理する」を参照してください。プロジェクトおよび Optix テンプレートをターゲット デバイスにダウンロードする方法の詳細については、「ターゲットデバイスを追加する」を参照してください。
- プロジェクトがパスワードで暗号化されている場合は、次のいずれかを行います。
- パスワードを入力し、[確認]を選択します。
- [パスワードなしで続行]を選択します。
- プロジェクトシークレットがリモートキーストアに格納されている場合は、ツールバーの[サインイン]を選択し、次のいずれかを選択します。
- [MyRockwell] でサインインし、FactoryTalk Hub[メール]と[パスワード]でサインインします。
- [SSO] でサインインし、SSO 資格情報でサインインします。
ヒント: プロジェクトシークレットを使用するには、関連するFactoryTalk Hub組織の一員である必要があります。 - プロジェクトまたは Optix テンプレートが以前のバージョンのFactoryTalk Optix Studioを使用して作成されている場合は、[アップグレード]を選択してアップグレードし、プロジェクトまたは Optix テンプレートを開きます。
プロジェクトまたは Optix テンプレートが開きます。プロジェクトまたは Optix テンプレートがすでに開いている場合は、
FactoryTalk Optix Studio
の新しいインスタンスが開きます。recent
remote
recent
local
ご質問やご意見