デバイスからアップロードされたデータを管理する
デバイスからアップロードされたプロジェクトの保持ストレージからデータを保持または削除します。
前提条件
- デバイスからのプロジェクトをアップロードします。「プロジェクトを開く」を参照してください。
- デバイスからアップロードされたデータを管理するには
- [プロジェクトビュー]で、保持ストレージにカーソルを合わせ、を選択します。

- [保持データを適用]で、次のいずれかを選択します。
- [適用]。デバイスからアップロードされたプロジェクトから保持しているデータを適用します。
- [削除]。デバイスからアップロードされたプロジェクトのデータを破棄します。
- [キャンセル]。操作を取り消します。
data
upload
ご質問やご意見