プロジェクトをエクスポートする
プロジェクトをエクスポートして、プロジェクトをアーカイブするか、単一ファイルとして別のユーザーに送信します。エクスポートされたプロジェクトをパスワードで保護できます。
- メインツールバーで、の横にあるドロップダウンを選択します。[保存]
- を選択します。
- (オプション) プロジェクト名を変更します。
- (オプション) プロジェクトのエクスポート先の場所を変更します。
- (オプション) エクスポートされたプロジェクトを保護するためのパスワードを入力します。
- [エクスポート]を選択します。
プロジェクトが指定の場所にエクスポートされ、拡張子 .optixz が付加されます。
ご質問やご意見