検索
FactoryTalk Optix 1.7.x ヘルプ
コンボボックス
ランタイム時にドロップダウン リストから項目を選択します。
ユース ケース
目的の項目を選択し、関連データを表示します。たとえば、[モーター オブジェクト] または [レシピスキーマ] を選択します。
詳細なコンボボックスの使用例については、以下を参照してください。
モデルから項目を取得するコンボボックスを作成します
データベースから取得した項目を持つコンボボックスを開発する
スタイルを選択するコンボボックスを開発する
例
コンボボックス - 折りたたまれた状態
コンボボックス - 展開された状態
データコントロール
コンボボックスを構成する
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal