スタイルを選択するコンボボックスを開発する
コンボボックスを作成して、さまざまなアプリケーションスタイルを選択します。ランタイムにアプリケーションのスタイルを変更するには、コンボボックスからスタイルを選択します。
アプリケーション例


注:
サンプル プロジェクトのダウンロード:
StylePicker.zip前提条件
- プロジェクトを開発するには
- (オプション) グラフィックオブジェクトをさらに追加します。たとえば、ボタンとラベルを追加します。詳細については、「グラフィックオブジェクト」を参照してください。
- インターフェイス要素を配置する。
- プロジェクトを保存する。
アプリケーション デザイン例

[実行]
ご質問やご意見