コンボボックスを追加および構成する

コンボボックスを追加し、ダイナミックリンクを定義して、スタイルシートピッカーを作成します。ランタイムにアプリケーションのスタイルを変更するには、コンボボックスを使用します。
  1. [プロジェクトビュー]
    [MainWindow (type)]
    を右クリックし、
    [新規]
    [データコントロール]
    [コンボボックス]
    を選択します。
  2. [プロパティ]
    で次の間のダイナミックリンクを作成します。
    • [モデル]
      [
      ProjectName
      ]
      [UI]
      [StyleSheets]
    • [値のパスの表示]
      {Item}@BrowseName
    • [選択された値のパス]
      {Item}@NodeId
    • [選択された値]
      {Session}/StyleSheet@Pointer@Value
    ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal