検索
FactoryTalk Optix 1.7.x ヘルプ
データコントロール
データコントロール オブジェクトを使用して、アプリケーション インタフェースでデータを視覚化します。プロジェクト ノードまたはデータベースからデータを取得します。
オブジェクト
説明
コンボボックス
ランタイムにドロップダウン リストから項目を選択します。
リストボックス
ランタイムにリストボックスから項目を選択します。
データグリッド
データをテーブルに表示します。
トレンド
リアルタイムでログ記録または読み取られた 1 つ以上の変数の値を示すトレンドを表示します。
XY チャート
グラフの 2 次元変数の値を表示します。
円チャート
データを円チャートの形式で表示します。
ヒストグラムチャート
データを棒グラフの形式で表示します。
リストビュー
柔軟な行テンプレートとランタイムでの動的データバインディングを使用して、大規模なデータセットを表示します。
定義済みのグラフィックオブジェクト
コンボボックス
リストボックス
データグリッド
トレンド
XY チャート
円チャート
ヒストグラムチャート
スパークライン
リストビュー
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal