データグリッド

データをテーブルに表示します。

ユース ケース

特定のハードウェア コンポーネントのプロパティなどのデータをテーブルで表示します。
ヒント:
[データグリッド]
オブジェクトには、読み取り専用テキスト、編集可能なテキスト、画像を含めることができます。各グリッド行には、異なるプロジェクトノードまたはデータベーステーブルの異なる行からのデータが表示されます。

animated graphic showing a grid with four motors that can be sorted by columns
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal