検索
FactoryTalk Optix 1.7.x ヘルプ
リストボックス
ランタイムにリストボックスから項目を選択します。
ユース ケース
目的の項目を選択し、関連データを表示します。たとえば、モーター オブジェクトまたはレシピスキーマを選択します。
例
データコントロール
リストボックスを構成する
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal