アラームを自動的に確定して承認する
ランタイムのアラーム管理に必要なインタラクションを削減します。アプリケーションにアラームの確定と承認を自動的にさせます。
- [プロジェクトビュー]で、自動的に確定および承認する[アラーム]またはカスタムアラームタイプを選択します。カスタムアラームタイプを構成すると、その設定は、継承された値を使用するそのタイプのすべてのインスタンスに自動的に適用されます。
- [プロパティ]で、次のように構成します:
- [自動確定]。アラームの原因となっている問題がランタイムに自動的に解決されることを確定するには、[真]を選択します。
- [自動承認]。ランタイムにアラームを自動的に承認するには、[真]を選択します。
ご質問やご意見