アラームの確定および承認する
ランタイムにアクティブなアラームを承認して確定します。アラームの承認は、ユーザーがアラームを認識していることを示します。アラームの確定は、アラームの原因が解決されたことを示します。
- ランタイムに、[アラームグリッド]で次のいずれかが表示されます。
- アラームを選択します。すべてのインタラクションは、グリッドで選択したアラームにのみ適用されます。
- [アラームなし] を選択します。すべてのインタラクションは、グリッド内のすべてのアラームに適用されます。
- 以下のいずれかを選択します:
- [承認]または[すべて承認]。選択したアラームまたはすべてのアラームを認識していることを承認します。
- [確定]または[すべて確定]。選択したアラームまたはすべてのアラームの発生元が解決されたことを確定します。

acknowledge
confirm
ご質問やご意見