ログに記録されたアラームを表示するようにウィジェットを構成する

ランタイムにアラームに関する履歴データを表示するウィジェットを追加します。
  1. ツールバーから、
    [テンプレートライブラリ]
    を選択します。
  2. で、
    Alarm History Grid with filter
    を検索します。
  3. [コンポーネント]
    [フィルタ付きアラーム履歴グリッド]
    [プロジェクトビュー]
    [Page3 (type)]
    にドラッグします。
  4. [閉じる]
    を選択します。
  5. [プロジェクトビュー]
    [FilteredAlarmHistoryGrid1]
    を選択します。
  6. [プロパティ]
    で、
    [水平方向の配置]
    [ストレッチ]
    に設定します。
    オブジェクトの幅は、ランタイムにコンテナに合わせて調整されます。
  7. [アラームイベントロガー]
    [
    ProjectName
    ]
    [ロガー]
    [アラームイベントロガー1]
    の間にダイナミックリンクを作成します。
    ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
Page3 でフィルター処理されたフィルタ付きアラーム履歴グリッド
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal