レガシーレシピスキーマを構成する

ウィザードでレシピスキーマを構成します。
  1. ツールバーから、
    [ダッシュボードページを開く]
    を選択します。
  2. エディターで、
    [レシピの構成]
    を選択します。
  3. 既存のレシピを選択するか、新規レシピに名前を割り当てます。
    • 新規レシピを作成するには:
      1. [新規レシピ]
        を選択します。
      2. [レガシーレシピスキーマ]
        を選択する
      3. [名前]
        を編集します。
      4. [ターゲットノード]
        を完成させます。
        ターゲットノードは、レシピスキーマの材料を定義します。ターゲットノードは、目的の変数を含む任意のプロジェクト ノードにすることができます。
        たとえば、ターゲットノードは以下のようになります。
        • [モデル]
          フォルダー
        • [モデル]
          フォルダー内のオブジェクト
        • 1 つ以上のコントローラからの変数を含むノード
        ヒント: 複雑なプロジェクトで、複数のノードに含まれる変数をレシピスキーマの材料として定義するには、
        [モデル]
        フォルダーに専用のオブジェクトを作成し、その中に変数を追加します。次に、変数と材料の間にダイナミックリンクを作成します。オブジェクトがターゲットノードとして選択されている場合、オブジェクトで参照されている変数のみが表示されるため、レシピスキーマの材料の選択は直感的です。
      5. [次へ]
        を選択します。
    • 既存のレシピを編集するには:
      1. 既存のレシピを選択します。
      2. レシピのプロパティを編集します。
    • 既存のレシピを複製するには:
      ヒント: 既存のレシピを複製すると、既存のレシピに基づいて新規レシピをすばやく作成できます。
      1. 使用可能なレシピを右クリックし、
        [複製]
        を選択します。
      2. 必要に応じて、レシピのプロパティを編集します。
  4. [次へ]
    を選択します。
  5. 既存のデータベースを選択するか、新規データベースを構成します。
    • 既存のデータベースを使用するには:
      1. 既存のデータベースを選択します。
      2. 必要に応じて、データベースのプロパティを編集します。
      3. [次へ]
        を選択します。
    • データベースを作成するには:
      1. [新規データベース]
        を選択します。
      2. 必要に応じて、
        [名前]
        フィールドと
        [タイプ]
        フィールドを編集します。
      3. [次へ]
        を選択します。
      4. 必要に応じて、データベースのプロパティを編集します。
      5. [次へ]
        を選択します。
    • 使用可能なデータベースを複製するには:
      ヒント: 既存のデータベースを複製すると、既存のデータベース上にデータベース ベースをすばやく作成できます。
      1. 使用可能なデータベースを右クリックし、
        [複製]
        を選択します。
      2. 必要に応じて、データベースのプロパティを編集します。
  6. [次へ]
    を選択します。
  7. 使用するレシピパラメーターを選択します。
    ヒント: 他の変数に入れ子の変数 (パラメーター) を表示または非表示にするには、
    [入れ子になっている変数]
    切り替えを使用します。
    [検索]
    フィールドを使用すると、選択するパラメーターをすばやく見つけることができます。
  8. [次へ]
    を選択します。
  9. 設定を確認します。
  10. [終了]
    を選択します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal