レガシーレシピエディタを構成する

テンプレートライブラリからレガシーレシピエディタ ウィジェットを選択し、プロパティを編集すると、レガシーレシピエディタ ウィジェットを追加できます。
ヒント: 独自のレシピ管理ソリューションを開発できます。詳細については、「レガシーレシピエディタのカスタマイズ」を参照してください。
  1. レシピエディタを構成するには
  2. ツールバーから、
    [テンプレートライブラリ]
    を選択します。
  3. [テンプレートライブラリ]
    で:
    1. [Widgets]
      を選択します。
    2. [レガシーレシピエディタ]
      [UI]
      フォルダーに
      [プロジェクトビュー]
      でドラッグします。
    3. [閉じる]
      を選択します。
  4. [プロジェクトビュー]
    で、
    [レガシーレシピエディタ]
    をダブルクリックします。
    ウィジェットのプレビューがエディターに表示されます。
  5. [プロパティ]
    [レガシーレシピスキーマ]
    プロパティで、
    [レガシーレシピスキーマ]
    オブジェクトを選択します。
  6. [プロジェクトビュー]
    で、
    [レガシーレシピエディタ]
    オブジェクトを右クリックして
    [セットアップの実行]
    を選択すると、ランタイム時に材料に値を割り当てるために使用されるグラフィカル オブジェクトとダイナミックリンクを自動的に構成します。
材料リストがウィジェットに表示されます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal