レガシーレシピエディタ
レガシーレシピエディタ ウィジェットには、ランタイムにレシピを表示および管理するために必要なグラフィカルオブジェクトと NetLogics が含まれます。
レガシーレシピエディタ ウィジェットを使用して次のことができます。
- コントローラの編集中またはロード中に、保存済みレシピの材料と値を表示する
- レシピの作成、編集、削除を実行する
- データベースにレシピを保存する
- FactoryTalk Optix アプリケーションからコントローラにレシピを読み込む
- コントローラからFactoryTalk Optix アプリケーションにレシピを読み込む
ヒント:
レガシーレシピエディタでは、情報モデルの静的スナップショットを操作できます。スキーマへの変更は、
[適用]
をクリックして保存するまで適用されません。ご質問やご意見