レシピ

レシピは、システム内の材料のリストです。
FactoryTalk Optix
では、レシピスキーマを構成して、製造システムのレシピを作成するための一連の材料を定義します。レシピスキーマを複製、編集、削除することができます。
ランタイムにレシピを表示し管理するには、レシピエディタを作成します。ライブラリで利用できるレシピエディタウィジェットには、ランタイムにレシピを表示・管理するために必要なグラフィックオブジェクトと NetLogic が含まれます。レシピエディタウィジェットを使用して、保存されているレシピの材料と値を表示し、レシピの作成や編集、データベースへのレシピの保存を行います。
FactoryTalk Optix アプリケーション
からコントローラにレシピを読み込んだり、コントローラから
FactoryTalk Optix アプリケーション
にレシピを読み込むことができます。
レガシーレシピは、以前のバージョンの
FactoryTalk Optix
で使用されていたスキーマです。現在のスキーマと比較すると機能は限られていますが、完全にサポートされています。

機能の比較

機能の比較
機能
レガシーレシピ
レシピ
データベース構造
列ベース
行ベース
オブジェクトのサポート
いいえ
はい
ランタイムでの同時編集
いいえ
はい
レシピメタデータ
いいえ
はい
データベーステーブル
スキーマごとに 1 つ
プロジェクトあたり 3 つ + 1*
使用可能なメソッド
6 メソッド
24 メソッド
リストビューの統合
いいえ
はい
レシピスキーマコンフィギュレータ
はい
はい
ウィジェットのサポート
はい
はい
EditModel は必須です
はい
いいえ
*複数のレシピスキーマを使用する場合、各プロジェクトには 3 つのテーブル(レシピ、RecipeItems、RecipeDataItems)と、各レシピスキーマのメタデータ用の追加テーブル(レシピメタデータ_<RecipeSchemaName>)があります。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal