レシピエディタ

レシピエディタ ウィジェットには、ランタイムにレシピを表示管理するために必要なグラフィカル オブジェクトと NetLogics が含まれます。ウィジェットは
[テンプレートライブラリ]
から利用できます。
レシピエディタウィジェットは、次のタブを備えたナビゲーションパネルを表示します。
[レシピ一覧]
データグリッドで利用可能なレシピスキーマの一覧を表示します。このタブでは、専用のボタンを使用して、次の操作を行うことができます。
  • レシピの一覧を更新します。
  • サイド メニューを開いて、レシピのアクティブ化、名前の変更、複製、または削除を行います。
  • 新しいレシピを作成するか、ターゲットからコントローラなどの新しいレシピを作成します。
  • 特定のレシピのパラメーターに移動し、パラメーターを編集します。
[パラメーター リスト]
最初のタブで選択したレシピのパラメーター値を変更できます。このタブでは、専用のボタンを使用して次の操作も行うことができます。
  • レシピ一覧パネルに戻ります。
  • 現在の編集を元に戻すか保存します。
  • 編集内容をコントローラに適用します。
  • コントローラからレシピ値を読み取り、レシピパラメーターとしてロードします。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal