ランタイムでのレシピを管理する

レシピエディタ ウィジェットを使用して、新規レシピを保存したり、既存のレシピを削除したり、コントローラにレシピを適用します。
ランタイムでデータベースからレシピを作成、編集、またはロードすると、
[編集モデル]
ノードへのエイリアスがリストビュー オブジェクト配下のルートプロジェクトノードに自動的に作成されます。ノードが保存、削除、またはコントローラに送信されるまで、ノードには作成、編集、またはロードされたレシピ データの一時コピーが含まれます。
重要:
FTOptixApplication
の実行が停止すると、
[編集モデル]
ノードとそのデータが削除されます。
  • ランタイムにレシピを管理するには
  • レシピのリストを更新するには、
    [リストを更新]
    を選択します。
  • 新規レシピを作成するには:
    1. [新規レシピの作成]
      を選択します。
    2. パラメーター リストパネルで、レシピ値と名前を設定します。
    3. [保存]
      を選択します。
    新しいレシピがレシピリストに表示されます。
  • コントローラから新しいレシピを作成するには、
    [ターゲットから新規レシピを作成]
    を選択します。
  • コントローラでレシピをアクティブ化するには:
    1. リストからアクティブ化したいレシピを選択します。
    2. [適用]
      を選択します。
  • レシピの名前を変更するには:
    1. [メニュー]
      列で
      を選択します。
    2. パラメーター リスト パネルでレシピ名を変更し、
      [保存]
      を選択します。
  • レシピを複製するには、
    [メニュー]
    列で
    を選択し、
    [複製]
    を選択します。
    複製したレシピがレシピ リストに表示されます。
  • レシピを削除するには、
    [メニュー]
    列で
    を選択し、
    [削除]
    を選択します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal