レシピエディタを構成する
テンプレートライブラリからレシピエディタ ウィジェットを選択し、プロパティを編集すると、レシピエディタ ウィジェットを追加できます。
前提条件
- レシピエディタを構成するには
- ツールバーから、を選択します。[テンプレートライブラリ]
- [テンプレートライブラリ]で:
- [Widgets]を選択します。
- [レシピエディタ]を、[プロジェクトビュー]の[UI]フォルダーにドラッグします。
- [閉じる]を選択します。
- [プロジェクトビュー]で、[レシピエディタ (type)]のインスタンスを作成します。
- [プロパティ]の[RecipeSchemaAlias]プロパティで、使用する[レシピスキーマ]オブジェクトを選択します。
- (オプション)[プロパティ]で、[外観]、[サイズとレイアウト]、および[イベント]オプションを構成します。
ご質問やご意見