ランタイムでのレガシーレシピを管理する
レガシーレシピエディタ ウィジェットを使用して、新規レシピを保存したり、既存のレシピを削除したり、コントローラにレシピを適用します。
ランタイムでデータベースからレシピを作成、編集、またはロードすると、
[編集モデル]
ノードへのエイリアスがリストビュー オブジェクト配下のルートプロジェクトノードに自動的に作成されます。ノードが保存、削除、またはコントローラに送信されるまで、ノードには作成、編集、またはロードされたレシピ データの一時コピーが含まれます。
重要:
FTOptixApplication
の実行が停止すると、[編集モデル]
ノードとそのデータが削除されます。- ランタイムでレガシーレシピを管理するには
- 新規レガシーレシピを保存するには:
- 成分の値を編集します。
- レシピ リストで、レシピの名前を入力します。
- [保存]を選択します。
- レシピを削除するには、レシピを選択して[削除]を選択します。
- コントローラにレシピを適用するには:
- レシピを選択します。レシピの成分の値が表示されます。
- [適用]を選択します。右の列には、コントローラにロードされた成分の値が表示されます。
- コントローラの成分の値を変更するには、値を編集し、[保存]を選択して[適用]を選択します。コントローラの成分の値が右の列で更新されます。
ご質問やご意見